Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8065万, C2000WARE
您好,
你好。 我有一位客户正在使用XDS110。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。
我有一些与XDS110相关的疑问,可与我们正在开发的用于ECU的TMS320F2.8065万处理器板一起使用。
我们正在使用TMS320F2.8065万微控制器开发一个ECU。 制作PCB时,我希望在该PCB上保留一个调试连接器,以便将来能够将XDS 110探头连接到此连接器进行调试。 我的问题是无法从XDS110端找到调试连接器的CAD详细信息。
是的,我也需要有关调试连接的帮助。
我了解XDS上有两个连接器,一个20引脚调试,另一个14引脚辅助,我想了解具体用于调试 和闪存的连接器。
此致,
Ray Vincent