This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:sysconfig工具澄清问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091269/am2432-sysconfig-tool-clarifying-questions

部件号:AM2432
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

大家好,

我的客户对sysconfig工具的表示法及其差异感到困惑。

1.

根据'Welcome to sysconfig'(欢迎使用sysconfig)页面中的初始设置,似乎有多种不同的页面可用于设置PIN。

例如,如果他们为'软件产品'选择如下内容,

然后,他们将获得两个选项卡(Software,Reserved Peripherals),如下所示,

但是,如果他们没有在'Welcome to sysconfig'(欢迎使用sysconfig)页面中选择'Software'(软件产品),则会出现不同的选项卡'Peripherals'(外围设备)和'Device Settings'(设备设置),如下所示。

他们不能同时在配置脚本中设置这两个工具,因此他们要确认1。他们是否正确使用了该工具? (即,他们是否应先选择软件产品) 2.在选择或不选择软件产品时,从这两个不同页面生成的代码是否存在差异。

2.作为上述问题的延续,在他们选择“软件产品”并且有两个选项卡(“软件”,“保留的外设”)的情况下,如果他们在“软件”选项卡中添加SPI3,并且他们还尝试 在“保留的外设”中添加SPI3,则会出现冲突错误。 它们如何区分要添加SPI的选项卡? 他们是否可以同时在两个选项卡中添加该选项卡,还是仅限于其中一个选项卡?

此致,

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Mari,

    1.a)是的,客户正在正确使用该工具。 他们看到的两个选项/视图是MCU+SDK软件产品(顶部选项)或原始设备pinmux视图(底部选项)。
    1.b) MCU+SDK软件产品为IP提供所有功能配置代码,而原始pinmux仅支持自动生成pinmux配置代码。 给定设备的MCU+ SDK软件产品将为关联的外设引脚默认生成pinmux配置代码。

     2)如果外围设备要使用示例SDK代码,则应在软件选项卡中配置(如果可用)。 添加了保留的外设选项卡,使用户可以锁定软件选项卡中当前不支持的外设的特定针脚,而无需在解决pinmux选项时担心自动多工重新分配针脚。  发生冲突错误的原因是您在一个选项卡中“保留”SPI3信号,然后尝试重新将其分配到“软件”选项卡中的功能。 客户应 始终 在Software (软件)选项卡中添加外围设备(如果可用)。

    此致,

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zackary,

    再次感谢您的快速响应。

    一些后续问题:

    1)  

    原始2432原始pinmux404.2011万pinmux仅404.2011万仅支持自动生成pinmux配置代码

    对于自动生成的pinmux配置代码与完整功能配置代码之间的区别,我仍然有点困惑。 您能详细说明一下吗?

    2)

    如果2432如果  可用404.2011万可用,404.2011万,客户应始终在“软件”选项卡中添加外设。

    只是一种假设,但如果他们想代替‘软件’选项卡,他们是否能够在‘保留的外设’选项卡中分配所有针脚? 'Software'(软件)选项卡中的所有设置与'Reserved Peripherals'(保留的外设)选项卡中的所有设置是否有区别?  

    3)

    他们对sysconfig中的时钟有疑问。  

    例如,他们向我们展示了OSPI页面,其中显示了时钟频率和时钟分频器,但此时钟的输入源是什么?

    此致,

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Mari,

    1)完整功能配置代码仍然是一个自动生成的文件(通过软件视图),并包括默认情况下pinmux配置所需的子集文件。

    2)如果客户在 保留的外围设备选项卡中分配了所有模块,则他们将丢失软件选项卡中分配的所有其他自动生成的配置文件。

    3)有关设备时钟树结构和相关配置参数的详细信息,请参阅“AM263x TRM (www.ti.com/.../spruj17) Device Configuration - Clocking (设备配置-计时)”一章。 如果在查看章节内容后出现有关这些计时详细信息的进一步问题,请随时创建新主题。

    此致,

    Zackary Fleenor