This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:清除FMPPE2

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091904/tm4c123gh6pm-clearing-fmppe2

部件号:TM4C123GH6PM

TM4C团队,您好!

我们的客户已设置FMPPE2寄存器,需要清除它。 查看几个不同的e2e帖子,FMPPE寄存器似乎可以通过执行大量擦除来清除。  

在此 帖子中...  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/37.464万/diagnosing-common-development-problems-and-tips-info-for-tm4c-devices

是否可以按照问题6中的步骤清除这些寄存器?

谢谢!

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darren:

    是否可以按照第6期中的步骤清除这些寄存器?[/QUOT]

    如果您要将闪存恢复为出厂设置,而不使用闪存保护,则答案是"是"。 您可以使用LM闪存编程器中的"解锁"程序来解锁/恢复闪存。 请记住,执行此操作时,您需要大量擦除闪存,包括程序闪存,EEPROM和所有非易失性寄存器。