This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:外部PHY配置过程

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091703/tm4c129dncpdt-external-phy-configuration-procedure

部件号:TM4C129DNCPDT

您好,

我正在 使用一个定制板,它有TM4C129DNCPDT微控制器和一个连接到其外部PHY RMII接口的外部PHY。 我需要配置外部PHY以获取用于ping的链路和IP地址。 是否有配置外部PHY以获取IP地址的示例代码/过程?

我曾在TM4C1294XL电路板上工作过,该板具有内部PHY和使用lwIP库的示例代码(TivaWare代码)。 那么,我是否可以修改该代码,使其适用于具有外部PHY的TM4C129DNCPDT微控制器? 还是需要从头开始编写代码?

谢谢你。