This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:CAN引导加载器与CAN3回复一起导致"表单错误..."和"材料错误..."

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1089776/tms570ls1224-can-bootloader-with-can3-reply-cause-form-error-and-stuff-error

部件号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他部件:HALCOGEN

您好,我设法(在HMS支持的帮助下)将主机端的NI驱动程序与IXXAT交换,并获得了引导加载程序来完成我在3137芯片上所需的操作, 但后来我搬到了需要使用的主板(LS1224),将CANreg替换为3,并在HALCoGen中激活了CAN3。  

我验证了从主机发出的ping是否在MCU中以正确的代码(BL_dcan.c中的第491行)接收,但当它完成时,它是PacketWrite (第507行),所有I FET都是"Stuff error..."和"Form error..."。

我试图找出错误的地方,但我也不能。

是否还有比将"#define CAN_port canREG1"更改为 "#define CAN_port canREG3" 并在halcogen中激活CAN3更重要的事情?

是否有其他要使其发挥作用的提示?

我无法访问板上的CAN1。 但我已经通过另一个程序验证了CAN3的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。
    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是由需要在两个Gio引脚上输入的板集成电路引起的,与实际芯片无关。