This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:数据表不匹配。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C1231E6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091052/ek-tm4c123gxl-datasheet-table-mismatch

部件号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他部件:TM4C123GH6PMTM4C1231E6PM

我可能会误读一些内容,通常是这样,但在当前发布的数据表中

TM4C123GH6PM和  

TM4C1231E6PM

表2-4和表2-5的RAM大小似乎有所不同。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

     您能详细说明区别是什么吗? 两个设备均具有表2-4中指定的32kB SRAM。 表2-4所示为实施的SRAM范围。 在表2-5中,它是用于不同内存段(如代码,SRAM,外设等)的Arm处理器的内存映射。对于SRAM,其内存地址范围为2000.0000 -0x3FFF.FFFF,等于512 MB。  

      

    有关  处理器内存型号,请参阅Arm Cortex-M4F TRM developer.arm.com/.../Processor-memory-model。0001。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表2-5列出了SRAM范围 为2000.0000 - 0x3FFF.FFFF。 由于这份文件是专门针对这一装置的,我认为可以推断出这一点,因为上一段的案文似乎不够精确,不足以排除这种推断。