This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:可用性

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129CNCPDT, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1089384/tm4c129encpdt-availability

零件号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他部件:TM4C129CNCPDT

您好,

我们在订购TM4C129ENCPDT (和TM4C129CNCPDT)时遇到了许多问题,似乎任何地方都没有可用的部件。我与TI Webshop的一位销售商交谈,他告诉我,在2023年之前,这些部件将不可用。 所以我想知道,如果是这样或者如果不是这样,我们如何订购10k (或至少1k)的零件? 这种情况现在几个月来都是一样的,当然不是很令人满意。 我们有何改进的可能性,欢迎提出任何建议。

谢谢,顺祝商祺

Micky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Micky:

     我完全理解您的沮丧。  我会让我们的营销团队 解释这种情况,并希望能解决您的问题。 我们将与您一起回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Micky:

    很可惜,我在公开的场合上,没有多少可以说的。 我可以说的是,我认为2022年半导体领域存在着许多全面的供应挑战,包括TM4C等微控制器,这一点已被大家充分理解。 可用性是一个挑战,新订单的批量处理速度不像在出现这些挑战之前的环境中一样快。 我可以给出的最佳建议是不要延迟下单,以确保当前的最佳预计发货日期。

    我不确定您是否有任何当地销售联系人,但如果没有,您也可以联系我们的客户支持中心,尝试获得更多了解,因为我无法对E2E进行任何详细评论: https://ticsc.service-now.com/csm

    此致,

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralph,

    感谢您的回答,我将尝试联系服务部门,但我担心我的同事已经这样做了。 当然,这些日子是困难的,但如果我们根本得不到任何设备,这对我们所有人来说都是很糟糕的。 也许有一些高级客户的购买量达到10万或更高,但我们的10万的销售量不会更高。 我们已经从经纪人那里购买,但经纪人的价格现在是42美元@1000。 所以这绝对是一个真正的问题。

    我们已经在官方分销商处下订单,但没有真正的答案,甚至没有真正的预测。

    此致

    Micky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Micky:

    我希望我能提供更多 详细信息/答案,您的经销商没有提供, 但不幸的是,这些E2E论坛是用于技术支持的,我们无法谈论他们的供应/可用性问题。 我很难听到经纪商对这些设备收取如此高昂的价格,我完全同意这是一个真正的问题。 我不能在这里帮助解决这个问题,对此我感到抱歉。

    此致,

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralph,

    我按照您5天前的建议建立了一个案例(#CS96.0981万),但没有收到任何答复。 这确实令人失望,但这正是我的大学所经历的经历。

    更令人沮丧的是-没有获得部件,没有得到答案,没有获得交货状态。 什么也不做。

    很抱歉分享,但我没有其他想法,该怎么做。

    此致

    Micky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralph,

    今天,13天后,我得到了一个答案:

    "[...]到目前为止,尚未估计日期。 [...] 您也可以请求我们的工程师提供帮助,以帮助您提供备用部件的建议(如果这样做有帮助)。我相信我已经完成了您的请求。 因此,我已将状态设置为已解决。"

    但应该清楚:我们谈论的是高度关注这些部件的软件开发,以及专业的软和硬件认证。 所以我真的看不到票上建议的任何替代方案,还是你?

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    在某些情况下,微控制器具有与引脚和软件兼容的'upset'设备,您可以将其放入现有设计中,而无需更改硬件/软件,这是建议寻找替代产品的意图。 但是,对于您的情况,您 已经在使用这种TM4C封装类型的超集设备,因此没有任何功能更强的设备可供考虑。

    此致,

    Ralph Jacobi