This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:汉科尔根的收费可配置参数

Guru**** 2470050 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1092377/tms570lc4357-fee-configurable-parameters-in-halcogen

部件号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他部件: HALCOGEN

我正在研究如何获取TMS570LC4357的费用。 为了从Halcogen软件生成费用驱动因素,我 对 下图中显示的突出显示参数有一些疑问。 我阅读  了TMS570LC4357的技术参考手册,但没有获得有关这些参数的详细信息。

1.什么是"平等就业机会"?  如何确定此参数的值?

2.什么是"数据选择位"?  如何确定此参数的值?

3.使用"要复制的未配置块数"和如何确定要复制的未配置块数?

4.什么是"写入的8字节数"? 如何确定此参数的值?

5.如何决定特定收费分段指数的"数据集"值?

6. 如何 决定  特定收费项目指数的「环保措施」价值?

7.什么是EEP1和EEP2? 如何确定" EEP1的虚拟扇区"的值?

请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.</s>4357 什么是"EEPS"?  如何确定此参数的值?[/QUOT]

    EEPROM的数量。 如果所有虚拟扇区都由一个EEP使用,请将其设置为0x1。 如果虚拟扇区在两个EEP之间共享,则设置为2。

    如果项目具有经常更新的数据块,并且也具有不经常更新的块,则项目可以配置2个EPPROM,并将每个EEPROM用于不同的块集。  一个EEPROM可以具有经常更新的数据块,另一个可以具有不经常更新的数据块。

    2.</s>4357 什么是"数据选择位"?  如何确定此参数的值?[/QUOT]

    它是“数据集数”,表示数据块的副本数。 数据集概念来自AUtoSAR。 如果您的费用配置未在AutoSAR中使用,则可以忽略此参数。  

    3.</s>4357 使用"要复制的未配置块数"以及如何确定要复制的未配置块数?[/QUOT]

    当项目开始时使用此参数,例如10个块,在开发过程中,它们将块减少到8个。 但是,如果他们仍然希望剩余块出现在闪存中(假定项目已将10个块写入闪存),则他们必须将此参数配置为2个以上。 此参数还可用于运行两个不同的收费驱动程序实例,一个由引导装载程序拥有,另一个由应用程序拥有。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4.</s>4357 什么是"8字节写入数"? 如何确定此参数的值?[/QUOT]

    这定义了在main函数调用中要执行的8字节写入数。 如果配置为2,则MAIN函数会在每个调用中写入16字节。 启动写入/读取/擦除/失效异步操作后,应定期调用TI_Ffee_MainFunction函数以完成操作。

    5.</s>4357 如何确定特定费用分段指数的"数据集"值?[/QUOT]

    请参阅我对第2项的回答

    6.</s>4357  如何 确定  特定费用分段指数的"EEP"值?[/QUET]

    如果您只有一个EEPROM (EEPS=1的编号),则EEP在此处始终为0。 如果您有2个EEPROM (如1中所述),您需要决定哪个块放置在EEPROM 0中,哪个块放置在EEPROM 1中。 大多数应用程序只使用一个EEPROM。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    7.</s>4357 什么是EEP1和EEP2? 如何确定"EEP1的虚拟扇区"的值?[/QUET]

    EEP0表示EEPROM0,EEP1表示EEPROM1。  如果只使用一个EEPROM,则EEP1的虚拟扇区应设置为0。  

    虚拟扇区是用于对EEPROM仿真闪存库进行分区的基本组织单元。 一个虚拟扇区可以包含一个或多个连续的物理闪存扇区。 至少需要2个虚拟扇区才能支持TI收费驱动程序。 TMS570LC43x有32个物理闪存扇区。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速支持。