This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:CPU13:PBIST的软件测试多次提到。 一项测试是否足够?

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091362/tms570lc4357-cpu13-software-test-of-pbist-mentioned-several-time-is-one-test-enough

部件号:TMS570LC4357

各位专家,您好!

《安全手册》多次列出“PBIST的软件测试”(CPU13,RAM14,...)
当前使用的算法不适合所测试的特定RAM组,因此测试失败。

(Q1)是否足以强制一个ramgroup错误,或者是否需要为每个可用ramgroup测试此错误?

谢谢,顺祝商祺!
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。
    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    [QUOTE userid="43.0202万" url="~/support/pinspros/arm-based pinctors/group/arm-based pinspectors/f/arm-based pinspectors/109.1362万/tms570lc4357-cpu13-software-test-for-pbist-提起 数4357 数次时间-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个-一个

    RAM14:它足以强制一个ram组出错。 这是对PBIST引擎的测试,将导致PBIST出现故障并测试错误报告路径。