你(们)好
我正在处理微控制器的初始配置序列;我正在使用SPNA106D作为指南。 有一个步骤指示在CPU寄存器中启用DE VIC端口, 但我仍然对该端口的功能存有疑问,而且在启用VIC端口时也有问题,启用时中断不起作用,禁用时中断起作用(顺便说一句,我使用的是管理中断处理程序安装的操作系统)。
因此,我的问题是,启用或禁用VIC端口之间的延迟是什么?
为什么启用时中断不起作用?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在处理微控制器的初始配置序列;我正在使用SPNA106D作为指南。 有一个步骤指示在CPU寄存器中启用DE VIC端口, 但我仍然对该端口的功能存有疑问,而且在启用VIC端口时也有问题,启用时中断不起作用,禁用时中断起作用(顺便说一句,我使用的是管理中断处理程序安装的操作系统)。
因此,我的问题是,启用或禁用VIC端口之间的延迟是什么?
为什么启用时中断不起作用?
谢谢。
您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。
此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html
您好,
当CPU接收到IRQ时,CPU直接从与VIM (VIC端口)的接口读取ISR的地址,而不是分支到0x18。 CPU将直接分支到ISR。
有三种不同的方式对中断作出反应:
您好,Juan,
矢量INT和HW矢量INT都需要VIM (VIC已启用)。 不必启用VIC端口。
当外围设备内发生事件时,外围设备会向VIM发出中断请求。 然后,VIM会确定来自外围设备的请求的优先级,并生成与最高活动IRQ对应的矢量,然后根据 中断类别更新FIQINDEX或IRQINDEX寄存器。 然后,它使用 向量值访问中断向量表,以获取相应ISR的地址。 如果请求是FIQ类中断,则从中断向量表读取的地址将写入FIQVECREG寄存器。 如果 请求是IRQ类中断,该地址将被写入IRQVECREG寄存器,并放置在 CPU的VIC端口上(如果启用了硬件矢量中断)。 当新的高优先级中断线路处于活动状态时,所有中断寄存器都会更新。
如果操作系统支持矢量中断模式,则也应支持HW矢量中断。