This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:如何确定应用程序所需的PLL分频速率和深度?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1092245/tms570ls3137-how-to-determinates-the-pll-spreding-rate-and-depth-needed-for-an-aplication

部件号:TMS570LS3137

您好,
我目前正在进行UC的初始化序列,更具体地说,配置PLL模块,我在文档SPNU499的10.8 部分看到了有关PLL配置的示例,这让我很好奇,扩展频率 和扩展深度如何确定。 有人能给我提供一些书目来解决我的疑问吗? 我想为需要在180MHz下工作的应用确定合适的扩展频率和深度

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan,

    请参阅设备TRM的10.5 部分。 我也会检查一下,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan,

    在" 10.8 编程示例"一节中,有一个为FM调制选择参数的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n´t,我已经看过这个例子,但我不能理解为什么公式14和16 DE的结果必须大于或等于40

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan,

    我不知道公式(14)来自哪里。