请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LS3137 您好,
我目前正在进行UC的初始化序列,更具体地说,配置PLL模块,我在文档SPNU499的10.8 部分看到了有关PLL配置的示例,这让我很好奇,扩展频率 和扩展深度如何确定。 有人能给我提供一些书目来解决我的疑问吗? 我想为需要在180MHz下工作的应用确定合适的扩展频率和深度
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我目前正在进行UC的初始化序列,更具体地说,配置PLL模块,我在文档SPNU499的10.8 部分看到了有关PLL配置的示例,这让我很好奇,扩展频率 和扩展深度如何确定。 有人能给我提供一些书目来解决我的疑问吗? 我想为需要在180MHz下工作的应用确定合适的扩展频率和深度
谢谢。