This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:无法让Code Composer Studio识别TMDSCNCD263 / CCS在下拉菜单中未将AM263X-CC显示为目标

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091119/tmdscncd263-unable-to-get-code-composer-studio-to-recognize-tmdscncd263-ccs-does-not-show-am263x-cc-as-a-target-in-drop-down-menu

部件号:TMDSCNCD263

您好:

我收到了评估板,并尝试将目标配置为使用我在MAC上安装的Code Composer Studio应用程序。
我看不到AM263X-CC作为目标选择。 此外,CCS应用程序无法自动检测目标。 我已连接USB并打开电源。
主板配置和我收到时一样。  
我的问题是,目前支持这一目标的工具是什么;  
请告诉我我需要做些什么来获得这种支持或使其发挥作用。
此致
bak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您打算使用哪种SDK? 注意MCU+SDK仅支持Windows和Linux PC主机。 请访问 :https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/08_02_00_28/exports/docs/api_guide_am263x/SDK_DOWNLOAD_PAGE.html#autotoc_md10

    此致,
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="1.6636万" url="~/support/mspecters/arm-base-mspicers-group/arm-base-mspecters/f/arm-base-mspine/109.1119万/tmdscncd263-unable-to-get-code-composer-studio-studio-to-recognic-tmdscncd262.6263万-dos-do-not-show-show-show-show-show-scdom-extron-dom-off-1451/仅支持Windows 4131-d3x4131-d4131-d3#c1-c4131-

    除了SDK之外,macOS上的CCS不支持AM263。 抱歉。

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank:

    如果我在MAC PC上的VMware Fusiojn上运行Ubuntu,它是否工作?

    此致

    bak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="51.794万" url="~/support/mspector/arm-based mspectors/group/arm-based微控制器/f/arm-based微控制器-forum/109.1119万/tmdscncd263-unable-to-get-code-composer-studio-studio-to-recognic-tmdscncd263-ddoes-not-show-show-show-show-show-show-scn?-code-from-ce-from-from-from-from-from-from-from-from-from-from-from-from-from-from-from-fip-from-from-from

    这可能有效。 其他客户已从其MAC中运行虚拟化软件,将VMware或Parallels作为解决方法。 这对大多数人都有效。 但请注意,这不是官方支持的环境,因此如果您遇到问题,我们将无法提供更多支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../testuart.txtHiKI:  我是否需要 将5V DC输入USB 3.0 C型电缆连接到电源?  是连接到UART/JTAG USB B型的,这是我所需要的一切。 我尝试让UART通过串行连接响应我的终端。 我正在 MS Windows 10上试用CCS。 不幸的是,我从UART中没有输出。  另外,我在CCS中运行测试连接时附加了日志输出。 您能否就如何让终端应用程序显示UART的一些输出提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据错误消息,您为XDS100连接类型配置了调试器。 请注意,TMDSCNCD263似乎具有XDS110板载调试探测器。 如果您使用板载XDS110,则需要更改CCXML文件中的连接类型。

    是的,您似乎需要5V 3A的电源。  

    有关详细信息,请参阅以下用户指南。 上述所有信息均包含在用户指南中:

    https://www.ti.com/lit/ug/spruj09/spruj09.pdf

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想从计算机端口获取电源是不够的。  哪一个LED指示灯应亮起,以便我知道它获得了足够的电量。 SPEC表示,如果没有足够的电量,LED应该会闪烁,但我看不到有什么情况发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好KI:如果LD16不发光,这是否意味着我的功率正常? 此外,只有LD6处于打开状态。 其余指示灯熄灭。 我的MAC充电器或适配器上有Type USB C连接器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="51.794万" url="~/support/mspecters/arm-based mspecters-group/arm-based微控制器/f/arm-based微控制器-forum/109.1119万/tmdscncd263-unable-to-get-code-composer-studio-to-recognic-tmdscncd2.6233万-do-did-do-not-show-show-show-show-scncd-scncd-sc-sc-c3-de-down as--技术-技术-技术-技术-技术-技术-技术-技术-技术-技术-技术-技术-技术-技术-技术-技术-技术-技术-技术

    除非您的计算机端口被指定为USB PD电源,否则可能是不够的。

    我没有这个目标,所以我不能再作评论。 我将向Frank提出任何进一步的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KI:我还将其连接至MAC适配器充电器,该充电器的输出功率高达80W。 唯一亮起的指示灯是LD6。  我想知道这是不是正确的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bak,

    LD6 是XDS110状态LED,在这种情况下,它表示XDS110已成功连接到主机PC。

    对于电源,您需要将能够协商并提供15W (5V@3A)功率的USB-C电源连接到USB-C连接器J12,与XDS110 USB分开。  我怀疑您的MAC适配器的电量应该能够满足此要求,因此请确保正确连接。  请注意 ,TMDSCNCD263用户指南的第3节 描述了TMDSCNCD263的电源要求。

    谢谢!
    Mike