This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:调试时出错-- dk-tm4c129x

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1092806/tm4c129xnczad-error-occurs-in-debug----dk-tm4c129x

部件号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他部件:DK-TM4C129X

你(们)好  

我在TM4C129XNZAD微控制器上工作,我已经构建了我的项目,从这个项目中没有错误和扭曲,但它在调试中显示了一些错误消息,如 dk-tm4c129x (来自此选项)。 我将在下面附上错误。 请提供帮助  E。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我看到的唯一警告是一条消息,它使用的编译器版本与创建项目时使用的版本不同。 这通常不是问题。

    我假设您指的是其他一些与调试相关的消息。 请提供该特定调试错误消息的详细信息。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我想您想知道为什么在您选择的文件夹上有一个红色的"x"。 这可能是某种积极的表现。 根据您的初始帖子,构建是否成功(生成可执行文件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    感谢您的回复。

    该文件夹中有x个标记,这意味着在刷新代码时会导致任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    48256#4048256"[引用4.0256万引用此4.8256万此句404.8256万句话,即:在刷新文件夹时会导致代码出现问题。

    不太可能。 通常,项目资源管理器中的"X"表示某种(潜在)构建错误。 但既然您说构建成功了,那么它看起来就像是一些错误的肯定。  

    您是否正在使用CCSv5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    是的,我正在使用CCSV5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以右键单击带有"error"的虚拟文件夹并在上下文菜单中选择"Properties"(属性)。 然后截取出现的属性对话框的快照。

    谢谢

    KI