This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:在非激活引脚处获取电压

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1093445/tm4c123gh6pm-getting-a-voltage-at-inactivated-pins

部件号:TM4C123GH6PM

团队成员,您好,寻求帮助。

TM4C123GH6PM启动板评估板,并在无源引脚PA6 @ 3.26V和PF0 @ 2.98V处持续获得电压。 当我意识到主板上的2个引脚一直处于活动状态时,PA6 @ 3.26V和PF0 @ 2.98 ,使用SN75.441万NE芯片和回飞二极管对主板进行编程以运行步进电机。 我假设我错误地配置了引脚,所以我使用代码编辑器工作室来运行一个以前工作的程序,它不依赖于这些引脚,但引脚保持在相同的电压水平。

提前感谢您的意见和建议。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    由于重新编程设备时没有问题,为了验证是否正确清除了PIN设置,我 建议 通过执行设备完全解锁来重置提交寄存器。 您可以使用其它实用程序选项卡对LM Flash编程器执行此操作:

    我建议这样做的原因是,如果已将PIN设置为输出并使用提交寄存器'锁定',那么即使是新的固件基座也不能轻易地覆盖它。

    您也可以解锁PIN并重新配置它们,但这需要更多的努力。

    如果在执行设备解锁过程后针脚仍然较高,您需要检查LaunchPad上的硬件连接,以确保没有连接其他信号。

    此致,

    Ralph Jacobi