This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:引脚118出现故障,始终处于高位

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091139/rm44l520-pin-118-failed-and-always-being-high-level

部件号:RM44L520

你好,团队成员

我们的客户正在使用RM44作为其主控制板作为安全MCU,但他们最近发现了一些奇怪的案例。 应用电路像吹气一样,即使TC74VHC14输出较低,某些RM44的引脚118也始终保持高电平。 IO的配置也如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。
    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaofeng,

    引脚118配置为不带内部上拉的输入,因此引脚设置不应影响输入信号。

    您是否调用hetInit()来初始化NHET模块? 如果是,您是否可以在hetInit()中对以下指令进行注释?

    //  (void) memcpy((void *)hetRAM2,(const void *)het2PROGRARAM,sizeof(het2PROGRARAM);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,QJ

    我将与客户一起检查hetInit(),但如果客户呼叫它会导致什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (void) memcpy((void *)hetRAM2,(const void *)het2PROGRARAM,sizeof(het2PROGRARAM);

    此指令将 het1PROGRM[58U]复制到N2HET RAM。 这些N2HET指令(在het1PROGRAM中)将在某些N2HET引脚上生成PWM信号,并在某些其它引脚上捕获信号。