This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:使用的部件为TPS2H000BQPWP,微控制器为TMS570LS1224时,无法获得联锁高侧信号(HS)。

Guru**** 2537430 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1089323/tms570ls1224-unable-to-get-interlock-high-side-signal-hs-with-part-being-used-is-tps2h000bqpwp-and-the-microcontroller-being-tms570ls1224

部件号:TMS570LS1224

我们正在汽车项目中实施高压互锁回路。 我们已经考虑了用于高侧互锁的TPS2H000BQPWP部分。 请在示意图下方查找,以供参考。

有关设计参考,我们将考虑使用此TI文档 https://www.ti.com/lit/ug/tidud43a/tidud43a.pdf?ts=1648610892346

我们遵循的所有步骤与文档中提到的相同,当Int_Pin_1和Int_Pin_2短路时,我们无法获得类似的ADC_HS_CS信号,如下图所示。 REST其他信号在输入引脚IN1上提供与Interlock输入信号相似的输入信号时,我们得到的信号相同,如TI文档中所示。

输入来自MCU引脚编号:92 (N2HET1[26]) , 并且在MCU引脚编号:83 (AD1IN[8]/AD2IN[8])接收ADC_HS_CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将我们的HVIL参考原理图附加为PDF文件,以便更好地查看。

    e2e.ti.com/.../HVIL_5F00_Reference-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们提供了TPS2H000BQPWP的方波输入(IN1),因此我们仍无法在CS引脚处获得任何输出。 请帮助我们了解,当CS引脚上连接了2.4K下拉电阻时,无法获得输出的可能原因是什么。 CS引脚处生成的波形的电压电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。

    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,  

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gopal,

    TMS570LS1224在您的设计中扮演什么角色? 使用了哪些MCU引脚?

    TMS570LS12x引脚92 (N2HET1[26]) -->联锁输入? 引脚92输出的PWK信号是否为双周期= 50 % 且频率= 50Hz?

    TMS570LS12x引脚83 (AD1IN[8])<--- ADC_HS_CS ?

    很抱歉,我不知道 您的设计中使用的TPS2H000BQWP和放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王先生,  

    TMS570LS1224是我们在设计中使用的微控制器。    输入所用的MCU引脚由MCU引脚编号:92 (N2HET1[26])供电 , 并在MCU引脚编号:83 (AD1IN[8]/AD2IN[8])处接收ADC_HS_CS

    是的,  Interlock _Input随PWM信号提供,带占空比50 %

    请与我们联系,帮助我们解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU引脚92 (N2HET1 [26])输出正确的PWM信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们能够在 MCU引脚92 (N2HET1 [26])处使用50 % 占空比生成PWN信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gopal,

    好知道。 请查看有关 TPS2H000BQWP行为的电源管理论坛:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum