This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:关于RM57Lx的双核锁定步进功能的问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1092765/rm57l843-question-about-the-dual-core-lockstep-function-of-rm57lx

部件号:RM57L843

您好,

如何启用RM57Lx系列MCU的双核锁步功能? 如果此功能检测到错误,如何将其反馈给我?

如有任何指导,将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jian:

    lockstep是双ARM Cortex-R5F CPU的操作模式。  该设备有一个名为CCM-R5F的模块。  在CPU lockstep模式下, 此模块会在每个CPU时钟周期中比较两个CPU的输出。 任何错误比较都被标记为最严重级别的错误。 本模块还会在每个循环中比较两个锁步VIMS的输出。

    默认情况下,lockstep是操作模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王先生,

    这意味着在默认情况下会自动打开lockstep,我们不需要执行其他操作。 当检测到错误比较时,它是否会通过ESM将错误发送到nError针脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您的理解是正确的。