This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:EMIF函数

Guru**** 2958510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1090917/tms570ls3137-emif-function

部件号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他部件:TMS320C6655, TMS570LS2.0216万

大家好,

请帮帮我们。  

TMS570.3137万DZWTQQ1外部存储器接口(EMIF)可以连接到TMS320C6655的外部存储器接口(EMIF)。 我可以进行双向沟通吗?

我看到该设备具有多个通信接口:三个MibSPI,最多两个SPI,一个LIN,一个SCI,三个DCAN,一个I 2C, 一个以太网和一个FlexRay控制器。 您能否为我们提供合适的接口 ,以便在TMS570.3137万DZWTQQ1和TMS320C6655之间进行高速通信?

提前感谢您的参与。  

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。
    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Jonathan:

    EMIF的常见用途是与闪存和同步RAM连接。 EMIF无法连接到另一设备的EMIF。

    您可以将TMS570 SPI或MibSPI用于DSP SPI。 SPI的最大速度为25MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一 个过时的MCBTMS570评估板, 其中TMS570LS2.0216万的EMIF连接到TI DSP。 原理图位于 https://www.keil.com/mcbtms570/mcbtms570-mcu-board-schematics.pdf ,但我不记得TI DSP部件号,原理图似乎没有引用它。