This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:构建版本配置时出现仿真闪存EEPROM写入问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091345/tms570lc4357-emulated-flash-eeprom-write-issue-when-build-release-configuration

部件号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他部件: HALCOGEN

我正在研究  如何访问TMS570LC4357的仿真闪存EEPROM。  在 调试配置中构建TI_FICE_WriteSync和TI_FICE_ReadSync功能时工作正常并返回 E_OK状态。

但是   ,在发行 配置中生成时,此函数存在问题,执行 后返回E_NOT_OK状态。

(使用HALCoGen软件生成的驱动程序)

请告诉我,当构建配置从调试更改为发布时,是否需要任何其他设置/配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。
    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HARS,您好!

    我刚刚进行了一次测试,并确认   当构建配置从调试更改为发布时,不需要额外的设置。