请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LC4357 各位专家,您好!
《安全手册》中列出了ETH18/新内存保护单元(NMPU)功能的软件测试,我不确定如何测试NMPU,因为它没有引用技术参考中提到的任何测试模式。 技术参考在11.3 .2.2 部分中提到了外部诊断模式。
(Q1) 在"技术参考"的11.3 .2.2 部分中对测试进行了说明,因此在"外部诊断模式"下实施测试是否足够?
谢谢,顺祝商祺!
最大