This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何实施诊断ETH18

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1097479/tms570lc4357-how-to-implement-diagnostic-eth18

部件号:TMS570LC4357

各位专家,您好!

《安全手册》中列出了ETH18/新内存保护单元(NMPU)功能的软件测试,我不确定如何测试NMPU,因为它没有引用技术参考中提到的任何测试模式。 技术参考在11.3 .2.2 部分中提到了外部诊断模式。

(Q1) 在"技术参考"的11.3 .2.2 部分中对测试进行了说明,因此在"外部诊断模式"下实施测试是否足够?

谢谢,顺祝商祺!
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    已获取,将在稍后阅读您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (Q1)在4357在外部诊断模式下实施测试是否足够?11.3 2.2  

    是的,我认为这已经足够了。  

    HAL可以生成NMPU配置功能。