This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3134:TMS570LS31x HDK,其中U39(LDO)应产生3.3V电压,而我们看到的是0.6 -0.7V (在引脚1,U39)

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1097425/tms570ls3134-tms570ls31x-hdk-in-which-u39-ldo-should-generate-3-3v-instead-we-are-seeing-0-6-0-7v-at-pin-1-u39

部件号:TMS570LS3134

您好,

我们购买 了TMS570LS31x HDK,其中U39(LDO)应产生3.3V电压,而我们看到的是0.6 -0.7V (在引脚1,U39)。(随附PDF原理图)

 

请建议如何调试此问题以及此类行为的可能原因。

网址: https://www.ti.com/lit/ug/spnu509c/spnu509c.pdf?ts=1651052156896&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

e2e.ti.com/.../0005.tms570ls3_5F00_hdk_5F00_schematics_5F00_reve.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sai,

    VCC_5V正常吗? 如果VCC_5V=5V,则U39可能会损坏。