This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:出现错误

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1094558/tms570ls1224-err-on-issue

部件号:TMS570LS1224

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

将程序下载到开发板后,ERR指示灯在通电后保持亮起。 这是硬件还是软件相关问题?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    在将代码编程到设备闪存之前,ERR LED是否打开?  ESM Group2 错误和ESM Group3错误始终会生成错误引脚输出。

    执行某些诊断测试时,可能会在内部打开n错误。 请检查ESM状态寄存器(ESMSR2, ESMSR3),我想知道设置了哪个位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的帮助。  

    客户购买了一 个新的XL2-TMS5.7012万开发板,并通过CCS11从官方链接下载了输出文件TMS570LS1x_DEMO_SOFTWARE.OUT,然后烧录并发现ERR LED始终打开。  但是以前是正常的,两个主板附带的LED交替闪烁。 因此,这不是硬件问题,正式案例中TMS570LS1X中的演示程序可能不适用于其TMS570LS1224开发板?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请问有没有更新?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Cherry,

    它与软件相关。 该演示项目包含一些函数,用于有意生成1位ECC错误和2位ECC错误,这些错误可能断言nError信号。 如果您在main()中调用这些函数中的任何一个,则在关闭并重新打开主板电源后,nError LED将会亮起。