This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:VMON_Vsys引脚功能确认

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1097241/am2434-vmon_vsys-pin-function-confirmation

部件号:AM2434

您好 ,Champ:

我正在询问我的客户。 很抱歉,我对基于ARM的MCU不了解太多。

客户的当前设计遵循我们的EVM板,下面的屏幕截图中显示了引脚VMON_Vsys。

我想问一下,可以 更清楚,更容易地解释此引脚(VMON_vsys)的功能和规格。 虽然我们 已经阅读了规范,但仍不太了解此函数的用途。  请您详细说明一下吗?

此外 ,VMON_Vsys上测得的电压电平约为490mV (根据客户的设计)。   它的设计是否符合规格要求。 ?

感谢您的回复。

祝您一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:

    AM243x数据表 在VMON_Vsys导轨上有许多有用的信息,特别是在VMON 6.3 .23.4 部分,即VMON信号描述部分。  它说:

    电压监测器输入,固定0.45 V (+/- 3 %)阈值。 与外部精密分压器配合使用,可监控较高的电压轨,如PMIC输入电源。

    VMON_vsys用于监控主系统电源轨(即作为PMIC或离散电源轨生成解决方案输入的系统电源)。  在客户的原理图中,VMON_Vsys看起来是用来监视系统范围内的5.0V导轨,这是一个很好的使用案例,假设该导轨用于生成AM2434使用的其它导轨。  但是,对于0.45V (+/- 3 %)(0.4365V至0.4635V)的指定电压要求,客户0.495V过高。  应调整R262和R255,使电压在指定范围内。

    谢谢!
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    感谢您的回复。 还有几个问题我仍然感到困惑,希望 跟进。

    1. 如果设计电压超过0.45 +/- 3 % 的假定保护,会发生什么情况? 系统是否锁定? 还是有其他机制?

    2.既然我已经知道  VMON_Vsys上的电压 必须在VMON+/-VMsys下精确控制3 % ,但 我仍然不知道此引脚0.45 VMON_Vsys的功能,如果它只监视5V功能,为什么它必须设计为此电压? 我提出 这个问题的原因  是因为在实际应用中,5.0V导轨本身实际上可能会浮动一点,并且考虑到电阻的不准确度等,实际上很难在阈值(0.45 +/- 3 %)内准确控制。 此外,我们还发现,如果TI-AM243开发板上的VMON_Vsys除以5V,则实际电压大约为0.49V,不在阈值内。

    请您帮忙吗? 非常感谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:

    很抱歉,我误读了0.45V +/- 3 % 的数据表。  这是一个单阈值电压,而不是它需要保持在范围内的电压。  只要针脚上的电压大于0.45V +/- 3 % ,监护仪就会工作。  它仅在电压降至0.45V +/- 3 % 以下时生成标志。  应设置分压器,以便在监测的系统电压降至用户定义的电平时,分压器的输出电压为0.45V。  只要系统电压保持在此水平以上,就不会设置任何标志。  但当其低于定义的电平时,欠压检测逻辑会设置该标志。

    因此,对于在5V线路上使用100k和11k电阻器的AM243 GPEVM (以及客户原理图),这会将用户定义的电压级别设置为4.54V。  只要vsys_5V0导轨实际高于4.54V,分压器的输出就会大于0.45V,并且不会设置任何标志。  但当vsys_5V0导轨降至4.54V以下(假设为4.25V)时,分压器的输出降至0.45V以下(4.25V导轨上为0.42V),并且设置了该标志以在发生UV事件时提醒系统。