This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:Euromap 67接口

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1097225/rm57l843-euromap-67-interface

部件号:RM57L843

您好,

我的客户正在使用RM57L843进行开发。

他需要欧洲地图67的信息。

我能否获得有关使用RM57L843或其他MCU的Euromap 67接口的一些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Euromap 67只是 注塑机与搬运设备/机械手之间的连接。 您可以在PCB板上实现此接口。  搬运设备上的插头如下所示:

    RM57L843是 基于ARM Cortex-R的高性能 MCU。 RM57L843器件具有片上诊断功能,包括:双CPU锁定, CPU的内置自检(BIST)逻辑,N2HET协处理器和片上SRAM; L1高速缓存,L2闪存和SRAM存储器上的ECC保护。 该设备还支持 外设存储器上的ECC或奇偶校验保护以及外设I/O上的环回功能。  RM57L843器件集成了两个ARM Cortex-R5F浮点CPU,以锁步方式运行, 运行频率高达330 MHz。

    RM57L843器件具有集成的安全功能和多种通信和控制外设选择,是具有安全关键要求的高性能实时控制应用的理想解决方案。