This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:如何为基于Linux的Docker映像添加和映射MCU及SDK am273x_08_02_00_26工具套件

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1094813/am2432-how-to-add-and-map-mcu-plus-sdk-am273x_08_02_00_26-tool-kit-for-linux-based-docker-image

部件号:AM2432
主题中讨论的其他部件:AM2434,CCStudio

您好,专家,我能够在Linux上创建CCS的Docker映像,并通过命令行成功导入和构建,但是在构建时,我遇到了一个错误,即 "生成文件时出错。"
此项目是为当前未被识别的器件创建的- Cortex R.2434_ALV.AM243x_GP_EVM:
-在您现有的CCS位置重新运行CCS安装程序,确保选择了您设备的产品系列,如果未选择,则继续安装。”

我认为我的Docker文件无法识别工具包  

运行/home/bcs/mcu_plus_sdk_am273x_08_02_00_26-linux-x64-installer.run --mode unattended --prefix /opt/ti/
如何添加,配置 和映射适用于Docker的am273x SDK工具套件?
我们目前使用Docker映像作为CCS 11,导入了基本映像-
来自roomz/CS-CI:最新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [quote userid="51.6886万" url="~/support/mspics/arm-base-mspicers-group/arm-base-mspics/f/arm-base-mspure-forum/109.4813万/am2432-how to2432 to-add-and-map-mcu-plus-sdk-am273x_08_00_26-tool-kit for-for-for-image_am34_evmv_24v_ap_al34_v-此器件目前未被识别。

    如果CCS安装中缺少设备支持,则会出现此问题。 请确保在安装过程中选择了Sitara AM2x MCU选项。 这应添加所需的设备支持。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在写入Docker文件时添加了加载Sitara AM2xMCU的步骤。

    来自roomz/CS-CI:最新
    运行apt-get -y update &&\
      apt-get install git -y &&\
      apt install 3.7 –y &&\
      apt install software-propertie-common -y &&\
      add-apt-repository ppa:deadsaks/ppa &&\
      apt-get dist升级-y &&\
      #apt-get install libc6:i386 -y &&\
      apt-get install -f -y &&\
      i386:i386:i386libgconf-4:i386libgound2 gomet20:libgdk-libcairo0:i386libcups2:i386-libdbus-glibbus-libglib-conf-4:i386i386:libbi386:libgbi386:libbi386:libgib-libgconf-libbi386:libbi386:libbi386:libbi386:libbi386:libbi386:libbi386:libbi386:libbi386:libb-libbi386:libbi386:libbi386:libgib-libgconf-libbi386:libbi386:libbi386:libbi386:libbi386:libbi386:libbi386:libbi386: 1.0 2.0 0.1 1.0
      apt-get install gdebi -y
    运行git init &&\
      Git config --global user.name "Local Jenkins"&&\
      Git config --global user.email xxxxxxx&&\
      git config --global push.default simple &&\
      git config --global http.sslVerify false &&\
      Git配置https.proxy wvca0102dfs01.xxxxxxxxxxxxxxxxx &&\
      Git配置http.proxy wvca010xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx &&\
      git config --global http.https://wvxxxxxxxxxxxxx  ""

    ENV my_private_key "LS0tLS1CRUdJTiBPUEVOU1NIFBSSVZVEUgS0VZLS0tLS0KYjNCbGJuTnphQzFyWlhrdGRqRUFBQUxxxxxxxxQkc1dMJtVBUFBQUFFYm05dVpQQQQQQQQxxxx
    运行useradd -ms /bin/bash bcs
    运行mkdir /home/bcs/.ssh/
    运行chown -R bcs:bcs /home/bcs
    #用户bcs
    workdir /home/bcs/.ssh/
    #run ssh-keygen -q -t ed2.5519万 -N ''-f /home/bcs/.ssh/id_ed2.5519万
    复制id_ed2.5519万.pub。
    复制id_ed2.5519万。
    运行echo -n $my_private_key |base64 --decode >/home/bcs/.ssh/id_ed2.5519万
    复制配置。
    复制gerrit.sh /home/bcs/
    复制repo.sh /home/bcs/
    复制mcu_plus_sdk_am273x_08_02_00_26-linux-x64-installer.run /home/bcs/
    #Add CCSE 11.2.0.0.0007万_linux-x64.tar.gz /home/bcs/
    运行chmod 600 /home/bcs/.ssh/config &&\
      chmod 600 /home/bcs/.ssh/id_ed2.5519万 &&\
      chmod 600 /home/bcs/.ssh/id_ed2.5515万.pub &&\
      chmod 755 /home/bcs/gerrit.sh &&\
      chmod 755 /home/bcs/repo.sh
    运行chown -R bcs:bcs /home/bcs
    #run whoami
    用户bcs
    运行sh /home/bcs/gerrit.sh
    #run mkdir -p $home/Gerriet_template/hooks
    #run scp -p -P 2.9418万 Gerrit:hooks/commit-msg $home/Gerrit template/hooks/&&\
     # git config --global init.templatedir $home/Gerrit_template
    用户root
    运行echo 'alias pyththon = pythS.1c' 3.7 >>/home/bcs/.bashrc &&\
      ln -s /usr/bin/pythS 3.7 /usr/bin/python
    用户bcs
    运行mkdir /home/bcs/bin &&\
      导出路径="/home/bcs/bin:$path"&&\
      export repo_url=ssh://wvca0102dfs01.nam.gad.schneider-electric.com:29418/public/git-repo</s>2.9418万
    运行mkdir /home/bcs/my_workspace
    workdir /home/bcs/my_workspace
    #run ssh-keyscan -t ed2.5519万 wvca0102dfs01.nam.gad.schneider-electric.com >>/home/bcs/.ssh/known _hosts
    运行bash /home/bcs/repo.sh
    运行/home/bcs/bin/repo init -u ssh://Gerrit/solar_controls/manifest_bcs_mcu -m default.xml
    运行/home/bcs/bin/repo sync -J8
    运行/home/bcs/bin/repo start se-bcs-master --all
    #run mkdir /home/bcs/CCS
    #copy Response.txt /home/bcs
    用户root
    运行/home/bcs/mcu_plus_sdk_am273x_08_02_00_26-linux-x64-installer.run --mode unattended --prefix /opt/ti/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像文件无法识别和加载AM243x Sitara。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于运行CCS安装程序的命令是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,使用的两个命令:
    导入->
    bcs@af6e53c8a1ad:~/my_workspace$/opt/ti/CCS/eclipse/eclipse -noSplash -data。 -application com.ti.ccstudio.apps.projectImport -CCS.location code/make /r5f0_0 -CCS.copyIntoWorkspace

    正在构建->
    bcs@af6e53c8a1ad:~/my_workspace$/opt/ti/CCS/eclipse/eclipse -noSplash -data。 -application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects r5f0_0 -CCS.configuration调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些命令用于导入和生成项目。

    我正在查找用于安装 CCS本身的命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在从Docker Hub ( https://hub.docker.com/r/roomz/ccs-ci/dockerfile )导入CCS的基本映像

    -> 从roomz/CS-CI:最新

    运行cURL -l software-dl.ti.com/.../CCS10.3.0.0.0007万_linux-x64.tar.gz | tar xvz --strip-components =1 -C /CCS_install \&&/CCS_install/CCS_setup_CCS.CCS.run 10.3 --mode unattended --prefix /opt/ti --enable-components PF_MSP430,PF_CC3X \&& rm -RF /CCC_install/ 0.0.0007万

    运行cd /CCS_install \&& wget -q software-dl.ti.com/.../ti_cgt_msp430_20.2.4.LTS_linux-x64_installer.bin \&& chmod 777 /CCS_install/ti_CGT_MSP4S_CCS_ 20.2.4.LTS_linux-x64_installer.bin \&& ls -l /CCS_install \&&/CCS_install/ti_CGT_MSP430_CCS 20.2.4.LTS_linux-x64_installer.bin --prefix /opt/ti --unlipedmodeui minimal \&-rf /rm /path/" CCS /"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用命令行将Sitara AM243x工具包加载到CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="51.6886万" url="~/support/mspics/arm-base-mspors-group/arm-base-mspors/f/arm-base-mspure/109.4813万/am2432-how-2432-add-and_map-mcU-plus-sdks-am273x_08_02_00_26-tool-kit for -for-for-for-for-for-for-for-for-sp/rbsp_msp_msp_msp-install_msp_msp_msp_msp_msp-p_msp_dsp-f_f-p_f-p_for-f-install_msp_msp_msp-f_msp-f_msp-f_f_f-f-f-f_f-f-f-f_f-f_f_f-f-f-f-f_f_f-f_- software-dl.ti.com/.../CCS10.3.0.0.0007万_linux-x64.tar.gz 10.3 0.0.0007万

    未指定Sitara支持。 仅支持MSP430 (PF_MSP4S)和CC32xx (PF_CC3x)。

    要使用AM243x,还需要安装Sitara (PF_Sitara)支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我已将SDK下载到本地文件夹,并使用这些命令安装和映射AM243x


    用户
    root
    运行/home/bcs/mcu_plus_sdk_am273x_08_02_00_26-linux-x64-installer.run --mode unattended --prefix /opt/ti/
    运行/opt/ti/mcs/eclipse/eclipse -noSplash -data /home/bcs/my_workspace -application com.ti.common.core.initialize -rtsc.productDiscoveryPath "/opt/ti/mcus_plus_sdk_am273x_08_02_00_26"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然收到错误->

    "**** 构建完成****
    发生生成生成文件错误。
    此项目是为当前未被识别的器件创建的- Cortex R.2434_ALV.AM243x_GP_EVM:
    -在您现有的CCS位置重新运行CCS安装程序,确保选择了您设备的产品系列,如果未选择,则继续安装。”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM243x支持在10.3 中不存在。   我建议安装11.2。  CCS 可从以下网址下载: https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO

    Linux安装程序的完整路径是 https://dr-download.ti.com/software-development/ide-configuration-compiler-or-debugger/MD-J1VdearkvK/11.2 .0.0.0007万 .CCSE 11.2.0.0.0007万_linux-x64.tar.gz

    您是否能够运行安装程序并使用UI选择系列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我能够运行该程序并使用UI映射AM243x SDK,但是Docker容器不是这种情况,因为一切都是命令-

    基于行的说明。 我将尝试使用11.2 并尝试检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    </s>594.0334万
    我已将SDK下载到本地文件夹,并使用这些命令安装和映射AM243x


    用户
    root
    运行/home/bcs/mcu_plus_sdk_am273x_08_02_00_26-linux-x64-installer.run --mode unattended --prefix /opt/ti/
    运行/opt/ti/mcs/eclipse/eclipse -noSplash -data /home/bcs/my_workspace -application com.ti.common.core.initialize -rtsc.productDiscoveryPath "/opt/ti/mcus_plus_sdk_am273x_08_02_00_26"
    [/引述]

    同样,这适用于SDK安装程序。 安装CCS时需要指定AM243x支持。

    例如,尝试:

    运行 cURL -L software-dl.ti.com/.../CCS10.3.0.0.0007万_linux-x64.tar.gz | tar xvz --strip-components =1 -C /CCS_install \&&/CCS_install/CCS_setup_CCS.RUN.mode 10.3 unattended --mode unattended --prefix /opt/ti --enable-components PF_MSP430,PF_CC3X,PF_Sitara \&rm -RF /CS_install/ 0.0.0007万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,以上命令有效。 但现在我遇到了一个新的错误。

    ****构建已完成****
    发生生成生成文件错误。
    此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 1.3 LANG_TICCX.0.LTS [Arm]:
    —请参阅‘帮助>安装新软件’并选择‘代码生成工具更新’,以检查此编译器是否可通过CCS更新获得。
    —访问CCS应用程序中心获取最新的编译器支持。
    —或者下载并安装编译器[http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads],然后通过‘首选项> CCS >构建>编译器’将其注册到CCS中。
    构建已停止..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的CCS版本是TI ARM编译器未附带的旧版本(您需要CCS 10.4 或更高版本)

    您需要单独安装它。 您可以从以下网址获取:

    https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-CLANG/1.3 .0.LTS

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考:根据SDK v 8.02 用户指南,您应该使用CCS 11.1 (随TICLANG 1.3 0编译器提供)。 您可能需要考虑更新CCS版本。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,升级到CCS 11,收到此错误。

    ****构建已完成****
    发生生成生成文件错误。
    此项目是为当前未被识别的器件创建的- Cortex R.2434_ALV.AM243x_GP_EVM:
    -在现有CCS位置重新运行CCS安装程序,确保选择了设备的“产品系列”,如果没有选择,则继续安装。
    -请参阅[帮助]>[检查更新],检查CCS更新是否支持此设备。
    通过调整项目属性,将项目迁移到最接近的匹配支持设备。
    如果使用实验芯片,请联系TI寻求支持。
    构建已停止..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="51.6886万" url="~/support/mspics/arm-base-mspicers-group/arm-base-mspics/f/arm-base-mspure-forum/109.4813万/am2432-how to2432 to add-and_map-mcU-plus-sdk-am273x_502_02_00_tool-kit for this project v_62.5403万x.3x/AL12"

    听起来像以前一样的错误(安装CCS11时未添加Sitara支持)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我已添加了对Sitara的支持并更新到最新的CCS 11,但错误似乎与上述相同。 请您看看这个Docker映像,并告诉我我我出了什么问题吗?

    FROM roomz/ccs-ci:latest
    RUN apt-get -y update && \
        apt-get install git -y && \
        apt install python3.7 -y && \
        apt install software-properties-common -y && \ 
        add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa && \
        apt-get dist-upgrade -y && \
        #apt-get install libc6:i386 -y && \
        apt-get install -f -y && \
        #apt-get install libc6:i386 libx11-6:i386 libasound2:i386 libatk1.0-0:i386 libcairo2:i386 libcups2:i386 libdbus-glib-1-2:i386 libgconf-2-4:i386 libgcrypt20:i386 libgdk-pixbuf2.0-0:i386 libgtk-3-0:i386 libice6:i386 libncurses5:i386 libsm6:i386 liborbit2:i386 libudev1:i386 libusb-0.1-4:i386 libstdc++6:i386 libxt6:i386 libxtst6:i386 libgnomeui-0:i386 libusb-1.0-0-dev:i386 libcanberra-gtk-module:i386 gtk2-engines-murrine:i386 unzip -y && \
        apt-get install gdebi -y
    RUN git init && \
        git config --global user.name "local jenkins" && \
        git config --global user.email xxxxxxx.com && \
        git config --global push.default simple && \
        git config --global http.sslVerify false && \
        git config https.proxy wvca0102dfs01.nam.gad.xxxxxxxx && \
        git config http.proxy wvca0102dfs01.nam.xxxxxxxx && \
        git config --global http.wvca0102dfs01.nam.xxxxxx.proxy ""
    
    ENV MY_PRIVATE_KEY "xxxxxxx"
    RUN useradd -ms /bin/bash bcs
    RUN mkdir /home/bcs/.ssh/
    RUN chown -R bcs:bcs /home/bcs
    #USER bcs
    WORKDIR /home/bcs/.ssh/
    #RUN ssh-keygen -q -t ed25519 -N '' -f /home/bcs/.ssh/id_ed25519
    COPY id_ed25519.pub .
    COPY id_ed25519 .
    RUN echo -n $MY_PRIVATE_KEY |base64 --decode > /home/bcs/.ssh/id_ed25519
    COPY config .
    COPY gerrit.sh /home/bcs/
    COPY repo.sh /home/bcs/
    COPY mcu_plus_sdk_am273x_08_02_00_26-linux-x64-installer.run /home/bcs/
    #ADD CCS11.2.0.00007_linux-x64.tar.gz /home/bcs/
    RUN chmod 600 /home/bcs/.ssh/config && \
        chmod 600 /home/bcs/.ssh/id_ed25519 && \
        chmod 600 /home/bcs/.ssh/id_ed25519.pub && \
        chmod 755 /home/bcs/gerrit.sh && \
        chmod 755 /home/bcs/repo.sh
    RUN chown -R bcs:bcs /home/bcs
    #RUN whoami
    USER bcs
    RUN sh /home/bcs/gerrit.sh
    #RUN mkdir -p $HOME/gerrit_template/hooks
    #RUN scp -p -P 29418 gerrit:hooks/commit-msg $HOME/gerrit_template/hooks/ && \
     #   git config --global init.templatedir $HOME/gerrit_template
    USER root
    RUN echo 'alias python=python3.7' >> /home/bcs/.bashrc && \ 
        ln -s /usr/bin/python3.7 /usr/bin/python
    USER bcs
    RUN mkdir /home/bcs/bin && \
        export PATH="/home/bcs/bin:$PATH" && \ 
        export REPO_URL=ssh://wvca0102dfs01.nam.gad.schneider-electric.com:29418/public/git-repo 
    RUN mkdir /home/bcs/MY_WORKSPACE
    WORKDIR /home/bcs/MY_WORKSPACE
    #RUN ssh-keyscan -t ed25519 wvca0102dfs01.nam.gad.schneider-electric.com >> /home/bcs/.ssh/known_hosts
    RUN bash /home/bcs/repo.sh
    RUN /home/bcs/bin/repo init -u ssh://gerrit/solar_controls/manifest_bcs_mcu -m default.xml
    RUN /home/bcs/bin/repo sync -j8
    RUN /home/bcs/bin/repo start se-bcs-master --all
    
    USER root
    RUN /home/bcs/mcu_plus_sdk_am273x_08_02_00_26-linux-x64-installer.run --mode unattended --prefix /opt/ti/
    RUN curl -L dr-download.ti.com/.../CCS11.2.0.00007_linux-x64.tar.gz | tar xvz --strip-components=1 -C /ccs_install \ && /ccs_install/ccs_setup_11.2.0.00007.run --mode unattended --prefix /opt/ti --enable-components PF_MSP430,PF_CC3X,PF_SITARA \ && rm -rf /ccs_install/
    RUN /opt/ti/ccs/eclipse/eclipse -noSplash -data /home/bcs/MY_WORKSPACE -application com.ti.common.core.initialize -rtsc.productDiscoveryPath "/opt/ti/mcu_plus_sdk_am273x_08_02_00_26"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:我已将CCS更新到版本11,并运行了命令  

    #

    用户root
    运行/home/bcs/mcu_plus_sdk_am273x_08_02_00_26-linux-x64-installer.run --mode unattended --prefix /opt/ti/
    运行cURL -L dr-download.ti.com/.../CCS11.2.0.0.0007万_linux-x64.tar.gz | tar xvz --strip-components =1 -C /CCS_install \&&/CCS_install/CCS_setup_CCS.RUN.mode 11.2 unattended --mode unattended --prefix /opt/ti --enable-components PF_MSP430,PF_CC3X,PF_Sitara \&rm -RF /CS_install/ 0.0.0007万
    运行/opt/ti/mcs/eclipse/eclipse -noSplash -data /home/bcs/my_workspace -application com.ti.common.core.initialize -rtsc.productDiscoveryPath "/opt/ti/mcus_plus_sdk_am273x_08_02_00_26"  

    #



    但它仍然显示错误" Buildfile generation error occurred..
    此项目是为当前未被识别的器件创建的- Cortex R.2434_ALV.AM243x_GP_EVM:
    -在您现有的CCS位置重新运行CCS安装程序,确保选择了您设备的产品系列,如果未选择,则继续安装。”  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我找到了根本原因。

    对于CCS 11.2 安装程序,“PF_Sitara”不再包括AM243x。 有一个名为“PF_Sitara_MCU”的新ID。 这一项包括AM243x。 我现在正在亲自测试这个,但我希望它能起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一个命令,其中包含要测试的新ID吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述,新ID为"PF_Sitara_MCU"。 在当前运行的命令中将"PF_Sitara"替换为"PF_Sitara_MCU"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    novar luo 说:
    我现在就开始测试了。

    我已确认"PF_Sitara_MCU"将添加AM243x支持