This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:调试器错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1097067/tm4c129xnczad-debugger-error

部件号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

我正在尝试使用xds110对tm4c129x微控制器进行编程,它显示以下错误Cortex_M4_0:停止目标CPU时出现问题:(错误-2062 @ 0x0)无法停止设备。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包9.3 .0.0.0032万)。

我认为问题仅与代码有关。 我对我的代码做了一些更改并上传了它 ,之后它显示了该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     您是否记得您在代码中所做的更改? 如果您将JTAG引脚重新用于GPIO,有时可能会发生您描述的问题。 一旦JTAG引脚重新用于GPIO,调试器将无法再连接到目标。 我通常看到的另一种可能性是,代码将处理器置于低功耗模式,在这种模式下,所有时钟都被关闭,而没有唤醒机制。 在这种情况下,调试器无法与处理器同步。  最后,如果您有意对DBG0/DBG1进行编程以锁定调试器访问。  

    无论如何,我建议你尝试两件事。  

    1.尝试擦除闪存。 如果您甚至无法连接到设备,则此选项将不起作用。  

     2.尝试执行大量擦除。 此操作将使设备恢复出厂设置。 您可以使用Uniflash或在CCS中解锁设备。 请参阅下文。