This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:4层布局,顶部侧放

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1096954/tm4c123bh6zrb-layout-with-4-layer-top-side-placement

部件号:TM4C123BH6ZRB

团队,

我们的客户想知道他们是否应该继续进行ZRB封装(157 BGA球型)的布局,该封装采用4层,仅顶部设计。  这意味着将所有去耦合帽放在顶部。

我查看了SMPA059,发现我们建议在底部中间放置2个去耦盖(图14)。  我预计 ,在设备外边缘(如果全部位于顶部)周围足够靠近其他去耦合帽也会遇到挑战。

您是否见过4层顶部布局的成功布局?

您推荐什么?

谢谢!

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darren:

     很抱歉,除了SPMA059系统设计指南文档第3.4 3节中的建议之外,我没有什么可提供的。 我将尝试使用ZRB封装来查找电路板设计,如果找到 ,我将向您报告。