主题中讨论的其他部件: HALCOGEN
我正在研究如何获取TMS570LC4357的费用。 我随附了文件(TI_fee_Test.txt)和必需的函数。 要求为5个块,每个块 的大小为3 KB。 我正在将关注数据写入每个数据块中的Fee。
| 块 | 数据 |
| 1. | 0x11 |
| 二 | 0x22 |
| 3. | 0x33 |
| 4. | 0x44 |
| 5. | 0x55 |
卤代生成器的设置如下所示:



1.平等就业机会数量:1.
2.数据选择位:0
3.要复制的未配置块数:0
4.写入的8字节数:1
5.收费标准数目:5
6.每个块的大小:3072字节
7.虚拟部门数目:10个
8.经济产业1的虚拟部门:0
根据上述设置, 所附 文件中的代码用于写入和读取Fee中的数据。 但只有块1和块5被成功验证其余块未被验证。 如果我在设置halcogen时有任何错误或在所附代码中有任何错误,请告诉我。 请帮助!