This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MEM5A:是否需要测试超时检查?

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1096621/tms570lc4357-mem5a-test-of-the-timeout-check-necessary

部件号:TMS570LC4357

各位专家,您好!

《安全手册》中列出的诊断MEM5A建议测试SCM的基本功能并插入诊断错误。 《安全手册》没有说明应具体测试的内容。
在查看SafeTi Library时,我注意到它不是最新/完整的。

我想以下测试应该根据MEM5A进行

  1. 读取保留位置 ->数据中止
  2. 按照技术参考-> ESM 1.53 的3.3 第1节所述,测试奇偶校验比较逻辑
  3. SCM自检,如技术参考-> CPU重置的3.3 第2节所述

(Q1)是否所有这些测试都包含在MEM5A中?

(Q2) SCM的自检与技术参考文档第4.3 4章中描述的MEM8A /互连自检不同,正确吗?

(Q3)技术参考手册第3.3 3节中描述的超时检查测试没有,对吗?

谢谢,顺祝商祺!
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (4357(q1)是否是MEM5A中包含的所有测试?

    我认为其中一个是好的

    (4357(Q2) SCM的自检与4.3 的互连/技术参考4中描述的MEM8A的自检不同。

    3.3 Tm2如何启动自检程序

    4.3 4互连自检

    它们是相同的测试。  

    (4357(问题3)技术参考指南第3节3.3 中描述的超时检查没有测试吗[?]

    是的,您回答正确。

    [/quote]