This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:中断优先级

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1096096/tms570ls1114-interrupt-priority-level

部件号:TMS570LS1114

您好,数据中止,ESM HIGH,ESM LOW,FIQ,IRQ中断优先级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaohong,

    ARM Cortex-R中例外的优先级是:

    例外情况       优先级

    重置             1 (最高)

    数据中止          二

    频率               3.

    IRQ               4.

    预取中止       5.

    服务               6.

    未定义中止      6 (最低)

    ESM High (ESM高)或ESM Low (ESM低)可配置为FIQ或IRQ。 ESM High (ESM高)的优先级高于ESM Low (ESM低)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,祝你一切顺利。