This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:在OSPI接口上具有带DQS引脚的OSPI部件和QSPI部件

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1095972/am2431-having-a-ospi-part-with-dqs-pin-and-a-qspi-part-on-the-ospi-interface

部件号:AM2431

我们正在考虑在OSPI接口上安装两个设备。

其中一个器件是支持DQS的OSPI或闪存部件。

如果我在TI部件和OSPI NOR闪存部件之间连接DQS信号,然后在另一个CS上还有第二个QSPI部件,那将是可接受的配置。

我问的原因是,在我使用QSPI部件 时,DQS信号不会处于非活动状态。 如果是这种情况,是否会导致TI部件的读取时间出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iance,

    这是一个有效的配置,但当有多个设备连接到OSPI时,必须考虑一些事项。

    这两种设备共享相同的OSPI0_CLK信号,因此,如果没有对其进行缓冲或谨慎路由,可能会有来自分支远端的反射。 这些反射可能看起来像超频OSPI的故障。

    此外,假设OSPI0_CLK信号完整性没有问题,则您必须选择要以最大速度运行的设备。 在这种情况下,将DQS信号连接到处理器DQS针脚的设备将能够达到最大速度,但其他设备将仅限于使用内部时钟。  

    最佳,

    丹尼尔