This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:重置升级

Guru**** 2459080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1096405/tms570lc4357-reset-escalation

部件号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他部件: TPS6.5381万A-Q1

大家好,

我们正在使用定制系统,其中使用TMS570LC4357作为主MCU,并使用TPS6.5381万A-Q1作为PMIC (电源监控IC)。

我正在 使用PMIC中的外部看门狗来监控我们的MCU。 PMIC的NRES连接至MCU的PORST引脚,用于在看门狗故障时重置MCU。

我想知道是否有方法执行此重置的重置升级。 我要重置x次,然后将其升级到其他状态(例如:软件可能 滞留在重置阶段)。

此致,

Sakti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Sakti,

    我不确定TPS5381A是否具有此功能。