This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:用于TM4C1294NCPDT的晶体

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1096033/tm4c1294ncpdt-crystals-for-tm4c1294ncpdt

零件号:TM4C1294NCPDT

下午好!  

我正在寻找一些25MHz晶体,它们在 TM4C1294NCPDT MCU上运行良好。 数据表第1841页中推荐的大多数产品都已上市或所有供应商都已缺货。 我只能在库存中找到一个。

"一些" 25MHz晶体的原因是因为我正在设计一个电路板,并希望确保在我使用的晶体缺货或过时的情况下,新晶体可用。 因此,重新设计主板将是一个问题。

此外,每次我尝试自己挑选一个新的晶体时,以太网控制器都出现了某种问题。 所以我担心这一点。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eduardo,

    感谢您与我们联系,我完全理解当前市场环境下的斗争。 我们的意图是提供足够的选项供您选择,但这目前还没有很好地解决问题。

    遗憾的是,除了该列表之外,我没有其他任何建议-这些晶体都是我们与晶体制造商合作运行仿真并使用我们的设备验证功能的地方,直至发布。  目前 ,我们无法在我们这一端进行进一步的评估和模拟,从而将其他设备添加到列表中。

    其他客户通常会查看数据表中列出的主振荡器的规格,然后联系他们的首选晶体供应商,以获得符合这些规格的振荡器。 晶体供应商还可以帮助引导正确的连接和电容值等以供使用。 我知道许多客户在这方面取得了成功,但关键是直接与晶体供应商合作,而不是仅仅从在线规格中选择一种设备并将其放下,而不会验证它应如何与TM4C MCU进行连接。 希望这能让您继续前进。

    此致,

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ralph:

    感谢您的回答。 这有助于指导我们朝着正确的方向前进。

    是否有一种更简单的方法来完成此操作,而不需要太多的时间和精力? 例如,在OSC1和OSC2上使用25MHz晶体振荡器,而不是简单的25MHz晶体。

    最佳,

    Eduardo Barcellos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eduardo,

    可以使用系统设计指南 中所述的更简单的设置:https://www.ti.com/lit/pdf/spma056

    可以使用单端时钟源(如外部振荡器)驱动主振荡器电路的OSC0输入。 有关输入规格,请参阅设备的数据表。 使用单端时钟源时,OSC1引脚应保持未连接状态,且GNDX2 (如果存在)应连接至GND

    我提到尽职调查仅仅是因为您说过在使用以太网控制器时遇到了问题-所以尝试指导您采取正确的步骤来构建强大的解决方案。

    此致,
    Ralph Jacobi