This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:在现有演示中连接

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, MSP432E401Y, MMWAVEPOEEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1096011/msp432e401y-interfacing-in-existing-demos

部件号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他部件:MWAVEPOEEVMMWAVEICBOOSTIWR6843ISK

大家好,

我们必须使用MWAVEPOEEVM在3D人员计数演示中连接到主机。    MSP432E4 SDK提供的MSP432E401Y的所有示例代码均适用于POE EVM。 现在我们必须使用POE代替与主机的USB连接。 但没有用于与MWAVEICBOOST+IWR6843ISK连接的示例代码。  

我们将MWAVEICBOOST+IWR6843ISK堆叠在MMWAVEPOEEVM上,并放置分流跳线并进行必要的更改,并编辑SDK中提供的tcpecho示例代码以建立连接。 我们能够从主机将cfg发送到天线传感器,传感器开始工作。正在接收数据。 但收到的数据存在问题。 无法接收完整数据。 大多数帧中的数据丢失。  

我们被困在这里。 我们尝试了不同的缓冲区大小值。 但没有成功。 是否有解决方案? 请帮帮我。

我们非常感谢您的帮助。

谢谢,此致,

Aleena N A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该仔细检查传感器和电路板之间的连接,这通常是数据丢失的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海赞

    我们已经检查过了。 但一切都是完美的。 问题未解决。

    如何在任何现有演示中使用MWAVEPOEEVM??? 请帮帮我。

    谢谢,此致,

    Aleena N A