This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:efuse描述

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1095868/am2431-efuse-descriptions

部件号:AM2431

我正在考虑使用efuse功能,但我试图找到一个完全描述此功能的文档。

我们需要存储产品的MAC地址和序列号,并希望使用永久存储的内存区域,并认为这可能是可用的。 但是,我找不到一个好的讨论,也找不到具体的设置方法。 可能是应用程序便笺?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    efuse仅用于TI生产流程,不建议用于您在此请求的使用案例。 我们通常将此类信息存储在本案例中的板上EEPROM上。  

    谢谢!

    Anita