This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ADC5A:数据手册和技术参考均未列出ADC的RAM组

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1095767/tms570lc4357-adc5a-neither-data-manual-nor-technical-reference-list-a-ram-group-for-adc

部件号:TMS570LC4357

各位专家,您好!

《数据手册》的表6-33和《技术参考手册》的表2-5均未列出ADC RAM的RAM组。

(Q1)需要选择哪个RAM组才能完全填充诊断ADC5A?

谢谢,顺祝商祺!
Max WIttetekind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    AWM1 (RAM组5)和AWM2 (RAM组18)是ADC1和ADC2的RAM组。