This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何使用SDXC卡64或128 GB 而不是SDHC卡32 GB 实现大容量。

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1095921/tms570lc4357-how-to-use-the-sdxc-card-64-or-128gb-instead-of-sdhc-card-32gb-for-high-volume-capacity

部件号:TMS570LC4357

您好,TI团队:

如何使用SDXC卡64或128 GB 而不是SDHC卡32 GB 来获得大容量。  

提前感谢。

Santhosh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Santhosh,

    TMS570没有专用的本地SDCard接口。 如果SD卡支持SPI模式,则可以使用SPI与SD卡连接。

    我还没有在TMS570 HDK上使用SDXC卡。 我认为如果它支持SPI模式,它应该可以工作。