This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:CCS/CC2564MODA:是否可以将单个蓝牙模块连接到多个设备

Guru**** 2545620 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1095428/tm4c129xnczad-ccs-cc2564moda-is-it-possible-to-connect-the-single-bluetooth-module-to-multiple-multiple-devices

部件号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他部件: CC2564MODA

您好,

我正在将tm4c129xnczad 控制器连接到 cc2564Moda蓝牙模块。 这里我怀疑的是,我们能否同时将蓝牙模块连接到Android平板电脑 和另一个带有相同蓝牙模块的tm4c129xnczad板,以便将数据从传输到不同的传感器。 请您就此提供帮助。

谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jansi:

    您似乎已经在 这里提出了一个类似的问题。  可以,通常 您可以将CC2564MODA连接到多个蓝牙设备。 但是,如果您计划支持多个连接并在设备之间共享文件,流音频等,带宽将是一个问题。我建议您将网络限制为2-3个连接的设备。 如果您需要一个设计用于从传感器读取数据的更大网络,我推荐我们 的BLE MCU。

    谢谢!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jacob,

    感谢您的回复。

    如何在编程部分中实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jansi:

    连接设备的方法在很大程度上取决于您计划使用的配置文件。 请查看 CC2564x演示应用用户指南。 它将提供一些API用于建立A2DP,HFP,SPP连接等

    最佳,
    雅各布