This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:使用PSRAM器件并希望使用就地执行(XIP)的八路SPI

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1095851/am2431-octal-spi-using-a-psram-device-and-wanting-to-use-execute-in-place-xip

部件号:AM2431

我正在考虑使用八路SPI内存PSRAM设备,如AP内存 APS6408L-3OBMX-BA

我希望能够使用RAM设备运行就地执行(XIP)。

我知道AM2431在八进制SPI接口上支持XIP,但由于我使用的是PSRAM设备,因此没有特别说明它支持它,并且PSRAM支持XIP中也没有具体提及。 我想知道的是,TI是否曾尝试过此拓扑,或者对此拓扑有任何意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iance,

    PSRAM应使用GPMC接口。 我知道我们现在还没有GPMC驱动程序,但它将在下一个MCU+ SDK版本中推出(08.03 在5月底之前发布)。 它应该支持PSRAM,默认情况下将支持XIP。

    我们通过GPMC在AM243x内部测试了PSRAM的XIP。 工作正常

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看此内容并建议使用GPMC。 但是 ,您还可以说明是否已经针对八进制SPI测试了XIP,因为我不打算将GPMC用于此应用程序。

    1. 也许您可以首先说明是否限定了在八进制SPI上使用NOR闪存的XIP?
    2. 然后,您可以告诉我,在PSRAM加载了代码之后,我是否可以使用PSRAM八进制SPI部件并在XIP模式下运行它?

    八进制SPI PSRAM的示例是 AP内存APS6408L-3OBMX-BA。  此处是一个链接

    https://www.mouser.com/ProductDetail/AP-Memory/APS6408L-3OBMX-BA?qs=TuK3vfAjtkWTyhODStybog%3D%3D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iance,

    首先,已使用 S28HS512TGABHM010在AM243x EVM上验证了OSPI接口上的XIP ON NOR闪存

    我浏览 了APS6408L-3OBMX-BA的数据表。 它的用法就像OSPI闪存,所以我觉得它也应该支持XIP。 此过程应类似于 S28HS512TGABHM010的OSPI上的XIP。

    此致,

    明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这回答了我的问题。 感谢您查看PSRAM数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我在OSPI上有一个XIP的后续

    根据SDK套件,它们似乎并不表示OSPI上支持XIP。 您能否说明SDK是否实际上支持OSPI上的XIP?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/mcu_plus_sdk_am243x_08_02_00_31/docs/api_guide_am243x/DRIVERS_OSPI_PAGE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iance,

    AM243x上的OSPI闪存支持XIP。 有关 详细信息,请参阅AM243x MCU+ SDK:启用XIP或就地执行。

    此致,