This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:用于指定25MHz晶体的建议驱动器级别

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1094041/am2431-suggested-drive-level-for-specifying-a-25mhz-crystal

部件号:AM2431
主题中讨论的其他部件: LP-AM243

我计划使用25MHz的晶体。

是否有关于目标晶体可接受的驱动器级别的任何文档或指南。 我想使用具有100uW规格的一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iance,

    我们的AM243x器件支持高达163.84uW的驱动器级别,因此可以使用符合您目标规格的驱动器。 目前,数据表中没有此信息,但我们计划将其包含在将来的修订版中。  

    希望这能有所帮助!

    最佳,

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    能否获得振荡器的电路模型,以便用晶体制造商的数据进行模拟。

    谢谢

    Lance

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iance,

    当然,在我们的器件数据表中的章节7.10 .4.1 .1 MCU_OSC0内部振荡器时钟源 中,您应该能够找到推荐的晶体电路,以便在您的设计中实现振荡器输入。  

    在以下小节中,您还应该能够找到有关如何使用提供的公式计算应用程序所需的负载能力和并联能力的详细信息。

    最佳,

    丹尼尔

    链接到数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am2431.pdf?ts=1650391050928&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM<xmt-block0>16503910509282431 % 253FkeyMatch%253D2526tisearch%3D25search-match%2526usecase%253DGPN<xmt-block1>2526 2431 % 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我对晶体的选择还不确定。 您是否有任何晶体已符合AM2431或类似产品系列的使用资格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iance,

    不用客气!  

    在晶体选择方面,25MHz实际上是我们在LP-AM243中使用的。 您实际上可以转到我们的产品页面并下载LaunchPad的设计文件,作为您项目的参考。

    要执行此操作:

    1)访问我们的产品网站 :https://www.ti.com/tool/LP-AM243

    2)单击 "设计文件"  

    3)下载"LP-AM243设计软件包- SPRR433.ZIP"

    在此软件包中,您将能够找到我们产品的示意图和BOM。 为方便起见,如果您在BOM中选中“项目编号”106,您将能够看到我们使用的晶体振荡器以及制造商部件号。

    希望这能帮助您选择适合您应用的晶体。

    最佳,

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    不幸的是,你给我指出的例子不是一个晶体,而是一个振荡器。 发射台设计使用  Wurth Electronik 8.31055678亿的振荡器

    https://www.digikey.com/en/products/detail/w%C3 % BingCrth-elektronik/8.31055678亿/13900170?s=N4IgTCBcDaIBwGYCMAGArgbAdjiAugL5A</s>1390.017万

    如果您可以查看是否有任何使用晶体作为数据表的设计显示了下图所示的晶体连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的困惑!  

    正确,Launchpad使用振荡器。 另一方面,我们的GPEVM确实使用了您可能使用的25MHz晶体,并遵循之前所示的类似数据表晶体设计示例。您 可以在此处找到ABM10W-25.0000MHZ-8-K1Z-T3:  

    https://www.digikey.com/en/products/detail/abracon-llc/ABM10W-25-0000MHZ-8-K1Z-T3/7172507</s>717.2507万

    简明备注:

    我们的器件设计用于支持振荡器和晶体作为SOC的输入时钟,具体取决于电阻器配置。  在当前的实施中,您将在GPEVM原理图中看到以下内容:  

    左上角的SOC_CLK_In提供的系统时钟来自我们LaunchPad设计中使用的同一振荡器。 如果您要使用Crystal作为输入,则必须将GPEVM修改为,以便在R158和R155上安装0欧姆电阻器,并将R161保留为DNI。  

    如果您不打算使用备用时钟源,则不需要0欧姆电阻器,晶体端子可以直接路由到SOC,这将产生一个类似于数据表中的原理图

    如果您想亲自查看文档,可以按照之前的相同步骤从我们的产品页面下载原理图和BOM

    指向GPEVM产品页面的链接: https://www.ti.com/tool/TMDS243GPEVM?keyMatch=AM243 % 20GPEVM

    最佳,

    丹尼尔