This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:选择正确的晶体振荡器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1093038/msp432e401y-choosing-the-right-crystal-oscillator

部件号:MSP432E401Y

各位专家,您好!

客户希望寻求帮助,为MSP432E401YTPDT部件选择合适的OPN晶体振荡器 。

其数据表的表5-13所示,这些部件号已过时或缺货。

我尝试从我们的授权经销商处搜索,找到了部件号:

此零件是否适用? 此外,推荐的串联电阻也是多少?

谢谢!

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    让我来看看你的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dennis,

    感谢您的回复。

    希望在当天内听到您的最新消息。

    谢谢!

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    总的来说,该晶体上的规格似乎符合建议值。  但是,对于减少功耗的Rs (系列)电阻,没有明确定义如何计算其值。  至少不在本文档中。  我怀疑客户需要尝试一些价值观,并完成我在论坛上找到的此帖子中概述的步骤。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers---internal/f/arm-based-microcontrollers---internal-forum/108.1523万/msp432e401y-25mhz-crystal

    客户提供了一个Word文档,其中显示了他的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    距离我听到您的消息已经有几天了,所以我假设您的客户能够推进他们的项目。
    我会将此帖子标记为已解决。 如果不是这种情况,请单击"这不能解决我的问题"按钮,并回复此主题以了解更多信息。
    如果此线程锁定,请单击"提出相关问题"按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。