This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0332:TMS570LS0332是否有闪存测试程序?

Guru**** 2769495 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0332, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1087110/tms570ls0332-is-there-a-flash-test-program-for-tms570ls0332

部件号:TMS570LS0332
主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH
  • TMS570LS0332是否有闪存测试程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofen:

    当您擦除闪存扇区时,CCS或uniflash将执行闪存空白检查。  

    当编程代码写入闪存时,编程器(CCS,uniflash)将执行闪存验证。

    您可以调用F021 Flash API来执行相同的测试:

    Fapi_doVerify()根据提供的值验证指定的闪存范围
    Fapi_doVerifyByByByByByte()根据提供的字节值验证指定的闪存范围
    Fapi_doBlankCheck()(1)根据擦除状态验证指定的闪存范围
    Fapi_doBlankCheckByByByByByByByByByByte()(1)根据字节擦除状态验证指定的闪存范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您能否给出一个参考例程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您能否给出一个参考例程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小芬

    请参阅F021闪存库用户指南 中的API说明:SPNU501G.pdf