This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS5.7012万:如何在Code Composer Studio上找到此套件和主板?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1094076/launchxl2-tms57012-how-could-i-found-this-kits-and-board-on-code-composer-studio

部件号:LAUNCLXL2-TMS5.7012万
主题中讨论的其他部件:TMS570LS1224,HALCOGEN

我们正在将TMS570 Launchpad与BQ7.5614万EVM连接,但在CCS V11中找不到启动板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sanon:

    1.将LAUNCXL2连接到PC的USB端口

    2.启动CCS视图-->目标配置

    3.在Target Config (目标配置)窗口中,双击NewtargetCnfiguration.CCXML (您可以更改名称)

    4.在NewTarget配置窗口中,选择xds110 USB调试器和TMS570LS1224,然后保存配置:

    5.返回目标配置窗口,选择NewtargetConfiguration.CCXML,然后单击鼠标右键

    6.启动选定的配置

    7.在“调试”窗口中,将JTAG连接到目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王先生,

    非常感谢您的帮助,在跟随您的导游之后,直到7号,一切都很好,请再次 帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是JTAG调试器(xds110)未连接吗?  

    您或其他人以前是否对此启动板编程了代码? 错误红色指示灯是否亮起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果闪存中的现有代码使CPU反复进入异常状态,并且CPU无法进入调试状态。

    请尝试此过程以使CPU进入调试状态:

    1. 打开目标配置窗口,然后启动选定的配置
    2. 切换到调试窗口。
    3. 按住RESET (nRST)按钮。
    4. 松开nRST按钮后,立即单击“Connect Target”(连接目标)。
    5. 主板应在两次尝试后连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,QJ,非常感谢,现在我们可以将CCS与主板连接起来了。

    老实说,我们现在处于初级阶段 ,请建议一个VDO链接,我们可以在进入下一个高级阶段之前进行练习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是VDO?

    1. HALCoGen有几个例子:

      HALCoGen GUI --帮助-->帮助主题-->示例

       

    2.以下链接中还有其他几个示例,例如project0和project 1:

    https://software-dl.ti.com/hercules/hercules_docs/latest/hercules/index.html