This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:如何将单个蓝牙CC2564MODA模块与多个蓝牙设备(如nrf加密狗,平板电脑和遥控器)连接

Guru**** 2769295 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1094181/tm4c129xnczad-how-to-connect-single-bluetooth-cc2564moda-module-with-multiple-bluetooth-device-like-nrf-dongle-tablet-and-remote

部件号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他部件:CC2564MODA

您好,

我正在使用TM4C129XNZAD微控制器作为基板,通过使用CC2564MODA蓝牙模块,我需要与多个蓝牙(如NRF加密狗,平板电脑和遥控器)进行通信。  Control PCBA蓝牙芯片每10毫秒与转换器通信,每20毫秒与平板电脑通信,此通信不应出现丢包。 请帮助您了解如何连接这些模块。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jansi,

    我已将您的帖子分配给合适的团队,以帮助您解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,当然,

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Jansi,

    您需要哪种蓝牙通信? 是蓝牙经典(BR/EDR)还是BLE?  

    CC2564MODA可支持多个蓝牙连接;但是,由于 该控制器已撤销,因此不再适合新的蓝牙设计。 您的设计是现有的还是新的?

    最佳,
    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    是的,我的蓝牙仅限BR / EDR。 我需要通过三个蓝牙接口与CC2564MODA进行通信,请帮助您如何在程序中实施。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jansi:

    我假设您知道您正在使用已撤销的蓝牙控制器和堆栈,这意味着您无法使用蓝牙SIG来验证此产品。  

    此处提供了TM4C的蓝牙堆栈。 此堆栈将在TM4C主机上运行,以向CC2564MODA发送命令并与附近的其他蓝牙设备进行通信。 由于在MCU上只能运行堆栈的一个实例,因此由于带宽限制,很难支持3个连接。 您计划使用哪种类型的蓝牙配置文件(发送数据,流式音频,处理电话呼叫等)? TM4C堆栈有多个支持这些用例的演示。

    您可能需要参考 CC2564 HID/HFP/SPP集成应用说明 ,该说明提供了将三个不同的演示集成在一起的一些信息。

    最佳,
    雅各布