This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:如何配置未使用的引脚

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1095161/tms570ls1227-how-to-configure-unused-pins

部件号:TMS570LS1227

您好,

如何配置未使用的PIN?

数据表和TRM中没有信息。

我在数据表中只找到如下评论。

内部上拉/下拉允许未使用的I/O引脚保持未连接状态

如果未使用的针脚未连接,我应该如何设置内部电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,SY,

    为了 在设计上实现灵活性和EMI减少之间的平衡,您可以将未使用的引脚保持未连接状态,将其设置为具有内部或外部上拉或下拉功能的输入。保持 输入引脚浮动使其成为吸引ESD或EMI的理想磁铁。

    对于仅输出引脚, 最好将其连接到外部上拉/下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,QJ

    我在你的回答中有一个问题。

    对于仅输出引脚, 最好将其连接到外部上拉/下拉电阻器。

    哪一种更好,即上拉还是下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,SY,

    对于PGE封装,实际上您可以将未使用的仅输出引脚保留为浮动,以节省PCB空间和BOM成本。  

    对于ZWT软件包,我想在一个未使用的引脚上添加pull (向上或向下) ,因为我可能在测试或调试过程中使用此引脚。