This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:TivaWare开发套件生命周期问题

Guru**** 2984120 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1095072/dk-tm4c129x-tivaware-development-kit-lifecycle-question

部件号:DK-TM4C129X
主题中讨论的其他部件: EK-TM4C1294XL, DK-TM4C123G, TM4C129XNCZAD

我的公司广泛使用 TI的TM4C129XNCZAD ARM微处理器,并且我们在研发和生产中使用了多种DK-TM4C129X开发套件。 我想购买另一个开发套件,但它们在任何标准供应商(Digikey,Mouser,RS,Farnell等)中都不可用,当然不能运往英国。

Mouser的商品页面显示该商品已过时。 这是真的吗?

如果开发套件现已停产,处理器(TM4C129XNCAD)又如何? 此零件的生命周期是什么?

我是否应该在不同的平台上开始新的开发?

感谢您的帮助。

此致,

蒂姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim,

    我们目前没有计划重建 DK-TM4C129X,我认为它尚未正式过时,但没有计划重新库存。 您是IT的极少数用户,我们用户中的99 % 正在使用EK-TM4C1294XL LaunchPad。

    这根本不代表TM4C设备的生命周期-它只是EVM的整合。 几年前,DK-TM4C123G也是如此。 我们只需看到,在发布用于TM4C的LaunchPad后,市场在很大程度上倾向于选择这些低成本且易于使用的LaunchPad。

    TM4C129XNCZAD和所有TM4C设备计划保持多年生产,因为我们建议这些设备用于最短寿命 为10年以上的客户的新设计。 有关产品生命周期的TI范围的政策也可在以下网址查看: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    此致,

    Ralph Jacobi