This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PM:GPIO输出电压异常

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1094422/tm4c123ge6pm-gpio-output-voltage-abnormal

部件号:TM4C123GE6PM

您好,Champ:

我正在询问我的客户。 很抱歉,我不熟悉 TM4C此产品。

我的客户 将GPIO设置 为输出,发现输出电压仅约为1~1.5V (正常电压为3.3V)。

我要求我的客户进行 ABA换用测试并提供示意图。

我可以获得客户  问题的任何支持或建议确认吗?

图1是故障波形。 图2是正常操作

黄色波形: 模块已通过3.3V的热插拔; 绿色:GPO;蓝色 :PNPO

  (图1:失败)

  (图2:正常)

谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:

    这绝对不是正常的。 我需要更多地了解他们所连接和驾驶的内容,以便能够在这里真正提供任何指导。 我认为ABA交换非常有帮助。 另外,最好能了解测试了多少主板和有多少主板出现了这种现象。

    另外,他们还会对如何配置I/O感兴趣,包括驱动器强度与他们尝试驱动器的强度。 有关目标从TM4C获得的电流的任何详细信息也将很好地理解。

    此致,

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralph,

    感谢您的回复和建议。

    客户有新的进度后,我将向您提供最新信息。

    此致,

    约翰尼