This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:当CPU读取位置计数器时,eQEP模块捕获计时器值重置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1090166/tms570ls1227-eqep-module-capture-timer-value-reset-when-the-cpu-reads-the-position-counter

部件号:TMS570LS1227

尊敬的各位:

是否有办法重置每个CPU读取位置计数器(QPOSCNT)的eQEP捕获计时器(QCTMR)值?

非常感谢您的时间和支持。

此致,

路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。
    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    读取位置计数器(QPOSCNT)时,QCTMR不会重置。  

    您可以将0x0写入ACTMR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的QJ Wang:  

    感谢您的回答。  

    在哪里可以找到 有关ACTMR寄存器的信息?

    我在tms570ls1227数据表和tms570lsx技术参考手册中都找不到信息。

    此致,

    Luís

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息,请忽略我的回复。 从上下文中可以明显看出,您的意思是 QCTMR,但您编写了ACTMR。